This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:询问 HD3SS3220查看设计建议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989869/hd3ss3220-asking-for-the-hd3ss3220-review-design-suggestion

器件型号:HD3SS3220

您好、先生、

 

我的客户希望设计 HD3SS3220。

请查看 HD3SS3220原理图并提供您的意见吗?

 

这是原理图下载链接。 密码"ti"

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH:

       EN#_MUX 应被扣住、不能由 ID 控制。

       每个3220都需要单独的 VBUS 开关,

       3220的 RX2/RX1应连接到 C 连接器的 RX2/RX1

       3220的 TX2/TX1应连接到 C 连接器的 TX2/TX1。

       TX1/TX2上的100nF 交流电容、RX1/RX2上的330nf 电容。

        RX 引脚上不需要电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户反馈如下所示。 请查看更新原理图并提供评论。

    • 每个3220都需要单独的 VBUS 开关

    TPS25910RSAR 规格表明它可以支持6.5A

    可编程电流限制范围:0.83A 至6.5A

    请告诉我为什么需要两个电源开关吗?

    • TX1/TX2为100nF 交流电容,RX1/RX2为330nf 电容。--请查看并重新更新原理图。
    • RX 引脚上不需要电容。--- 从转接器侧需要 SU58至 U120/U125 RX 电容器。 对此有任何担忧吗?

     

    更新了最新原理图

    https://txn.box.com/s/tohl1b1eqi5j1y7ceswo4m7sh4n9m3k4

     

     

     

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的帮助!

    客户反馈如下所示。 请查看更新原理图并提供评论。

    • 每个3220都需要单独的 VBUS 开关

           TPS25910RSAR 规格表明它可以支持6.5A

           可编程电流限制范围:0.83A 至6.5A

           请告诉我为什么需要两个电源开关吗?

    • TX1/TX2为100nF 交流电容,RX1/RX2为330nf 电容。--请查看并重新更新原理图。
    • RX 引脚上不需要电容。--- 从转接器侧需要 SU58至 U120/U125 RX 电容器。 对此有任何担忧吗?

     

    更新了最新原理图。 通过:ti

    https://txn.box.com/s/tohl1b1eqi5j1y7ceswo4m7sh4n9m3k4

     

     

     

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:未连接 UFP 时、DFP 的 VBUS 应关闭。 如果在 Type-C A 上连接 UFP、则如果共享 VBus 开关、Vbus 将同时在 Type-C A 和 B 上。

    2:从连接器的另一侧获得 RX 上的交流电容(UFP TX 上的电容)

    3:您需要将转接驱动器的 TX 转 TX 和 RX 连接到 RX 驱动器、并且没有电容