This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:适合用于60V 太阳能电池板灯串监控?

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988331/thvd8000-good-for-60v-solar-panel-strings-monitoring

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件:AFE031THS6222

大家好、

你好。

THVD8000是否适合用于60V 太阳能电池板灯串监控? 客户计划使用 THVD8000代替 AFE031、用于每个60V 直流太阳能电池板/灯串监控。 这是可以的吗?

此外、我们非常感谢您提出有关最佳且经济的电源解决方案以及通过两根电线进行通信的任何建议。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    从我学到的内容中、太阳能电池板的直流电源具有低阻抗。 AFE031的驱动器足够强大、而 THVD8000可能不够强大。 但是、如果您 在 THVD8000后面放置一个 THS6222之类的线路驱动器、该方案将起作用。   为了取代 AFE031的 FSK、调制为 OOK。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    但您建议在另一个主题"60V 多节点总线电力线通信"中使用 THVD8000进行 PV 面板监控。

    Rgds、

    TVSingh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVSingh

    很抱歉造成混淆。    这里有两种将数据耦合到电力线的方案。  1)在电源上使用串联电感 器屏蔽 来自电源的数据信号(高频)(低频)。 THVD8000设计指南适用于这种情况、其中电源的源阻抗 较高。  2) 2)直接驱动 电力线(低阻抗)。   在这种情况下、需要额外的线路驱动器。

    此致、