This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:当交换引脚为低电平时终止与交换引脚悬空

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988991/sn65lvds822-termination-when-swap-pin-low-vs-swap-pin-floating

器件型号:SN65LVDS822

团队、

我的客户需要有关端接电阻器的反馈、具体取决于 SWaP 引脚。

当 SWaP 引脚被拉至低电平时或仅当 SWaP 引脚保持悬空时、它们是否需要端接?

数据表第23页:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您是在询问输入还是输出? 当 SWAP 引脚悬空时、您唯一需要输入信号 P 和 N 之间的100Ω Ω 端接的时间。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了多说一件事。 当 SWaP =高电平或低电平时、它将使用内部端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron!