This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:USB-2-MDIO 工具可检测所有 PHY ID 并返回 FFFF

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990045/dp83td510e-evm-usb-2-mdio-tool-detects-all-phy-ids-and-returns-ffff

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!

我最近收到 了 DP83TD510E 评估板。 在我使 R24=0欧姆 MOD 之后、我能够通过 USB 连接到电路板、并且只能通过 USB 端口为其供电。

当我尝试通过 SMI 接口读取或写入寄存器时、我可以毫无问题地访问 DP83TD510 PHY 的寄存器(见下图)。

DP83TD510E register

但是、当我尝试读取 DP83822中 PHY ID 设置为"05"的任何寄存器时、无论我做什么、它始终返回"FFF"(见下图)。 我还尝试通过 J12端子为电路板供电、 结果相同。

DP83822 failed connection

另一个有线问题是、如果我运行"查找 PHY ID" 命令、它会告知它在所有 ID 上都找到一个正常工作的 PHY、但情况并非如此。 该板的数据表显示、PHY 上的 ID "0"(DP83TD510E)和 ID "5"(DP83822)上应只有一个 PHY。  

incorrect find phys

更多信息:

-通过 USB 供电时、以下 LED 亮起:D3、D15、LD1、LD2、LD4

电路板版本2

- R24替换为0欧姆

-未连接以太网电缆

我们将感谢您的任何帮助。

非常感谢!

莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、  

    感谢您的联系、很抱歉了解您在 EVM 方面遇到的问题。

    您能否进行一些快速检查和测试

    请确保已完全插入连接器。

    请检查 C62和 C70两端的直流电压。

    检查 R149处的时钟

    使用 S4执行复位。

    此外、请参阅用户指南的第4节"软件"。

    如果您发现问题仍然存在、您能否在测试点 J13和 J28上进行探测、并让我们知道您看到的内容。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    C62和 C70上的电压约为3.3V。

    根据我的探头、R149上没有时钟信号。

     DP83822似乎 根本没有时钟信号。 我通过告诉 DP83TD510E 它获得的是25MHz 信号、而不是50MHz 信号、能够解决这个问题。 这是默认状态。

    在默认状态  下、DP83TD510E 寄存器0x0017位7设置为"XI is 50MHz"。 将其更改为"XI is 25MHz"、它将在 R149上产生一个时钟信号。 现在、我能够  通过 SMI 与 DP83822通信。

    简   而言之:将"4021"写入 DP83TD510E 上的寄存器"0017"、您将能够通过 SMI 与 DP83822通信。

    "查找所有 ID"问题仍未解决、但对我来说、这并不重要、因为我现在可以与 PHY 通信。

    让这个电路板工作所需进行的修改有多少、这有点令人失望...

    总之、感谢 Sreenivasa 的快速响应。

    此致、Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Moritz

    并感谢您支持运行 EVM。

    我们将进行分析并根据情况进行更新。

    此致、

    Sreenivasa