This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:如何配置 DP83826以实现 EtherCAT 通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83822I, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989239/dp83826i-how-to-configure-dp83826-to-implement-ethercat-communication

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIODP83822I

F28388D 和 DP83826配合 EtherCAT 通信、无法与主站建立通信。该手册指出需要配置 DP83826的寄存器。 我不知道如何读取和写入 DP83826的 e2e.ti.com/.../snla344a.pdfthe 寄存器。 手册中介绍了我们应联系当地销售人员或 TET。请参阅说明书附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清这一点、问题是要找到一种读取/写入 DP83826寄存器的方法?  

    可通过 MDIO 和 MDC 引脚通过串行管理接口(SMI)访问寄存器。 有关更多信息、请参阅数据表中的第9.3.11节。 有多种与此接口兼容的工具、您可以尝试使用我们的 USB-2-MDIO 工具。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nikhil:

    我之前使用 SSC 工具生成 EtherCAT 从站协议栈代码,该代码可以在 F28388d 演示板中成功运行, F28388d 演示板的 ESC 是 DP83822i,现在我们的 EtherCAT 板将 DP83822i 替换为 DP83826i,相同的软件下载两个板,但我们的

    EtherCAT 板无法运行。因此我不知道是因为我没有 配置 DP83826i 的寄存器。

    如果您有任何想法,请告诉我。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够读取/写入 DP83826寄存器? 您能否读取您参考的应用手册 SNLA344中列出的寄存器?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。