This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:CAN 2以太网 PHY 通过变压器相互连接

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988185/dp83848i-can-2-ethernet-phy-connect-with-each-other-through-a-transformer

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户正在使用 DP83848。 但客户希望将另一侧的 PHY 与 DP83848放在同一电路板上。 客户希望直接使用变压器在它们之间进行连接、而不是使用 RJ45电缆。  方框图如下:左侧是电流模式 PHY、右侧是电压模式 PHY。 您认为这是可行的吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这似乎不是典型设置。 我们将研究您的问题、并在本周星期四之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对拖延表示歉意。 可以在同一电路板上的两个 PHY (PHY <->电容器<-> PHY)之间使用交流耦合电容器、而不是使用变压器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。