This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C552:8MHz UART 也以16MHz 运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C552, TL16C552A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988710/tl16c552-8mhz-uart-also-runs-at-16mhz

器件型号:TL16C552

大家好、

客户正在查看  TL16C552和 TL16C552A。

它们在其中一种设计中安装了 TL16C552FNR、根据数据表、TL16C552FNR 的最大值为 外部 8MHz 时钟。

在这种情况下、产品具有16MHz 的外部时钟。  然而、TI UART 使用这个双时钟运行。
您能帮助解释原因吗?

客户 现在已切换到 TL16C552AFNR UART、因为它具有16MHz 的外部时钟。 但是、客户 想知道为什么上述 UART 8MHz 也以16MHz 的频率运行。

您能否 分享您的想法和任何信息?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我对客户提出的问题有点困惑。 当他们说 TI UART 时、他们指的是什么? 他们是否问、A 版器件为什么能够处理双倍的外部时钟速度?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    客户能够分享更多背景信息并更正其初始查询。

    基本问题是 、过去他们使用的是来自 EXAR 的 UART。
    类型:ST16C552CJ68-F 此器件现已停产。

    然后、它们进行内部连接、选择并使用我们的 UART -  TL16C552AFNR

    他们的问题是:


    "这些 UART 是否与 TI 和 EXAR 兼容、或者是否必须考虑差异???

    原则上、TExaS UART 以小型系统配置工作。 但在我们的系统扩展中使用(编程)的模块越多、则 TExaS UART 将不再工作。
    (此处为8位数据总线和3位地址总线)并行。

    注:
    德州 UART 最初是意外的(拼写错误)
    使用 TL16C552 FNR (8MHz 时钟)类型。
    因此我的原始请求。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    客户是否希望查看这两款器件是否兼容嵌入式? 我已经可以告诉他们不是。 至少在电气特性方面存在一些差异。  

    [引用 userid="183273" URL"~/support/interface/f/interface-forum/988710/tl16c552-8mhz-uart-also-runs-at-16mhz/3657131 #3657131"]原则上,Texas UART 在小型系统配置中工作。

    这是否意味着客户使用 1个或2个器件测试了他们的系统、并且系统正常工作? 如果是这种情况、那么我们可以在添加多个器件时调试该问题。  

    客户是否分享了在向系统添加更多模块时该 UART 器件停止工作的具体情况? 他们的系统中有多少 UART 器件?

    在我获得这些信息后、我们可以从那里开始调试该问题。

    最棒的

    Chris