This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:错误计数器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990105/ds250df230-error-counter

器件型号:DS250DF230

降级:

我们希望使用 DS250DF230设计具有 PRBS 代码发送和检查功能的简单 BERT。 这个芯片似乎符合要求、但有一件奇怪的事情、 也就是说、这个芯片的错误计数器只有11位、所以很少能记录错误代码的数量、如果我们需要测试5E-5电平的位错误率、我们可能需要一个更大的错误计数器、可能是16位或24位电平。 DS250DF230是否具有足够长的误差计数器?
如果没有、 TI 是否有任何建议或其他推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾 的是、我们无法增加 TI DS250DF230重定时器上的错误计数器的大小。

    谢谢、

    Rodrigo Natal