This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:与短电缆配合使用

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989884/ds16ev5110a-using-with-short-cable

器件型号:DS16EV5110A

设计

我的客户使用这款芯片的情况仅为1.7m 电缆、源眼图非常好、但我们的器件具有14dB 的升压、眼图变得更糟、因此希望您帮助我们在这种短电缆情况下再次确认器件的建议设置。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    如您所述、对于14dB 升压、这意味着客户使用的升压设置为001。 请将升压设置更改为000。 这是通过在引脚模式下强制 BST_0 = BST_1=BST_2=0来完成的。 或通过 SMBus 寄存器设置设置寄存器0x03和0x04 BC_0=BC_1=BC_2=0。

    此致、Nasser