This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152:DS25CP152输入或输出是否可以与 Kintex-7的串行器/解串器(GTX)直接连接?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152, DS25BR204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989694/ds25cp152-does-ds25cp152-input-or-output-can-be-directly-interfaced-with-the-serdes-gtx-of-kintex-7

器件型号:DS25CP152
主题中讨论的其他器件: DS25BR204

您好!

需要使用交叉点芯片来切换 SDI 信号。 我们需要 DS25CP152来连接 FPGA Kintex-7。  DS25CP152输入或输出是否可以直接与 Kintex-7的串行器/解串器(GTX)连接? 请提供有关此应用的一些指南。 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    这取决于输入和输出共模电压范围。 DS25CP152可采用直流耦合、满足以下标准:

    DS25CP152具有宽输入共模电压范围:0.05V 至 Vcc - 0.05V。

    另一方面、输出共模电压为:1.05V 至1.375V、通常为1.2V。

    FPGA 通常也具有1.2V 输出共模电压。 为了不担心共模电压差异、最好使用交流耦合。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时反馈。

    我们还将查看具有2个输入和4个输出的 DS25BR204。 拓扑如下所示。 所有连接均通过交流耦合进行。  DS25BR204是否可以这样使用? 或者、您还有其他2个输入和4个输出选项值得推荐吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    您的方框图应该可以正常工作、DS25BR204可以在交流耦合模式下使用、如上所示。 请确保使用至少1uF 的交流耦合电容值。

    此致、Nasser