This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:询问 HD3SS3212 TX 极性交换问题

Guru**** 2846280 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989867/hd3ss3212-asking-for-hd3ss3212-tx-polarity-swap-question

器件型号:HD3SS3212

大家好、

   客户计划使用 USB3多路复用器 HD3SS3212。

   当客户开始布局时、客户发现多路复用器和连接器侧的布局布线是交错的。 那么、客户是否可以像图中那样交换 USB3 Tx 极性?

ASIC Tx+连接到多路复用器引脚4、Tx-连接到引脚3。 此外、连接器侧引脚18、19和引脚13、14上也进行了相同的交换。 这种交换会导致布局布线平滑、

这是原理图下载链接。

https://txn.box.com/s/rc2vg9rpp9mzb3n11pykni38zosul5p0

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    USB3上的极性反转没有问题、因为物理层能够在每个连接事件后检测和补偿极性反转。  

    但查看其原理图、除非共模电压不是从0到2V、否则它们不应在 HD3SS3212的两侧进行交流耦合。 我建议它们交流耦合连接器侧、并使另一侧直流耦合。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A0 进入 B0/C0、应为全部 TX。

    A1转至 B1/C1、应为两个 RX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户是否应更改原理图? 或者您只想确保命名正确吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要根据原理图进行更改、交换 TX /RX 数据