This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:是否可以从当前器件(TPS25750)导入配置?

Guru**** 2528630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989215/tps25750evm-is-it-possible-to-import-configuration-from-a-current-device-tps25750

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好、

我的客户购买了 TPS25750EVM 并使用 TPS25750应用定制工具。
他问以下问题。

1)
是否可以从当前器件(TPS25750)导入配置

2)
是否有 TPS25750EVM 的默认配置图像?
我想知道我们是否可以恢复   发货时刷写的配置映像。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    1. 目前、无法将配置从器件导回 GUI
    2. 我已请求将 TPS25750EVM 的默认配置图像放置在 E2E 常见问题解答中。 这可能采用可导入 Web GUI 的 JSON 文件的形式。 完成此操作后、我们将使用指向该帖子的链接更新此 TT。