This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS885:SN65HVS885 - Rex 引脚端接至 GND

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989938/sn65hvs885-sn65hvs885---rex-pins-terminate-to-gnd

器件型号:SN65HVS885

如果我不想使用 HVS885的 Rex 引脚驱动 LED、我无法找到有关是否终止 LED 输出的 Rex 连接或保持未连接的信息。

如果我将 Rex 输出端接至 GND、是否需要重新考虑我的 RLIM 值?

此致

哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    从 eq 开始。 输入原理图:

    Rex 路径可保持悬空或端接、因为它用于使用 LED 显示输入状态。 LED 本身没有专门做任何事情、可以在低频应用中保持悬空、但也可以端接。 这不应影响 R_LIM 的计算、因为该计算不包括 LED 规格或流过返回路径的电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson