This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:了解 USB 数据线的 ESD 二极管烧坏现象。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989983/tpd2e2u06-q1-inquiry-about-esd-diode-burnt-phenomenon-of-usb-data-line

器件型号:TPD2E2U06-Q1

尊敬的 TI 专家:

USB 数据线的 ESD 二极管被损坏。  我们知道、无法分析外部损坏的物品是否存在缺陷。

这是一条无法产生浪涌电压的线路。

我想知道 USB 数据线路中 ESD 二极管损坏的原因。  请告诉我您是否有任何经验或可能的原因。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    很遗憾听到您在使用这些器件时遇到问题。 为了更好地了解导致这些故障的原因、我有几个后续问题:

    1.当器件发生故障时、是否会导致接地短路或开路?  

    2.观察到故障时、是在正常运行期间还是在某种系统级应力测试期间? 如果正常运行、是否在手前进行过任何系统级应力测试? 基本而言、观察到故障时发生了什么情况/发生了什么情况?  

    3.为什么每条线路上有2个并联的二极管? 通常、每条线路只应有一个 ESD 二极管。  

    受保护线路上或附近是否有电压高于5V?

    5.这些故障发生的次数是多少次? 它是否始终位于相同的线路上?

    请告诉我是否需要澄清其中的任何问题。 期待着到达这个底部!

    此致、

    Matt Smith