This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:设计问题

Guru**** 2750905 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989720/thvd8000-design-questions

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: ESD122

尊敬的*:

我们希望使用 THVD8000、并有一些设计问题。 以下是我们的规格:

最大从设备数:8.

总线电压48V

最大主输出电流5A (最大功率240W)

最大从器件输入电流1.25A

(如果1-4个从器件的最大从器件电流为1.25A (每个从器件60W),5个从器件= 1A (每个从器件48W),... 、8从机= 0.625A (每个从机30W)  

通信速度:0.5Mbps (5MHz 载波)

THVD8000 VCC = 3.3V

问题:

1)终止(我们希望使用终止)

1A)主器件-将端接在主模块上的正确位置在哪里? 我们应该使用什么价值?

1b)从器件-将从器件端接的正确位置在哪里? 我们应该使用什么价值?

2) 2) 根据 DS 中的公式选择电容器

是否可以使用10nF 200V X7R 1206?

3) 3) DS 中的电感器选择预等式

是否可以使用100uH 1.7A SRR1260-101M SRF=6MHz?

4) 4)如果8个从器件连接到主器件、则进行上部计算。

如果我们将数量较少的从器件连接到主器件 (例如、 1、2、... 6、7)、且连接的 salve 具有10nF 和100uH、那么这是否起作用?

我们希望有一个具有相同组件的从站、这些组件将在以下配置中工作:

1主器件-> 1从器件

1主器件-> 2从器件

(笑声)

1主器件-> 7从器件

1主设备-> 8从设备

5) 5)是否需要在   THVD8000的引脚6和7上添加 ESD122等额外的 ESD 二极管

6) 6)我们如何估算上述规格的电缆最大长度?

7) 7)如果使用的电缆不是双绞线、我们应该使用哪种滤波? 出于此目的、是否可以在从器件上的电感器之后使用 CMC 供电?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    可以查看设计指南。 通信距离是多少? 请注意 5MHz 信号时的电缆损耗。

    1) 1)端接:请确保端接与电缆阻抗相匹配。 建议将端接放置在靠近总线引脚(主器件或从器件)的位置。

    2)电容器:5MHz 时、10nF 约为12.6Ohm、这应该正常。 如果您看到电缆衰减过大、则可以选择较低的值。

    3)电感器:5MHz 时、100uF 约为3140欧姆。 对于8个节点、总阻抗约为392Ohm、这是可以的。 您可能会发现、较低的电感也适用于测量。 但是、我不确定1.7A 的额定电流是否 足以满足主器件的要求。

    4) 4)相同的设置适用于 较少的节点。

    5) 5)这取决于系统要求。 EVM 中使用了 SM712 。 ESD122是5V 二极管、也应能够提供一定程度的保护。

    6) 6) 5MHz 的最大长度约为10米20 AWG 电缆。

    7) 7)在许多 THVD8000应用中、电缆不是双绞线。 如果电缆短路、则导线之间的偏斜可能很小。 可以在通电时使用 CMC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    感谢您的重播。  一些其他问题

    1A)如果电缆阻抗为100Ohm、那么我应该使用100Ohm 差分端接还是2x50Ohm 分端接是否正确?

    1b)您能否查看下面的图片、他是终止的正确位置? Mater 有端接、只有最后一个从器件有端接、该 corrct 是什么?

    2) 2)我根据设计指南第5页上的公式计算了阻抗 Zc、我得到的是3欧姆、而不是像您一样的12.6欧 姆、您是如何得到12.6欧 姆的?

    3) 3)我为8个从器件计算了100uH、这也意味着主器件需要与从器件相同的电感器值? 是的、您对主器件的看法正确、它需要额定电流更高的电感器。

    对于电感器选择、使用 f0 = 5MHz 时 SRF 关键参数是多少?

    4) 4)还行

    5) 5)还行

    6)如果使用低电阻电缆、那么我们可以获得更多的仪表吗? 电缆长度是否仅取决于 f0 = 5MHz,还是需要考虑的功率(我们的最大功率为240W)?

    7)好的

    此致、

    David。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1A)是的、任何一种方式都可以工作。 但是、两个50Ohm 与一个中间接地电容器在测量中表现出更好的共模抑制。

    1b)正确。 请使非端接节点(示例中的节点2)尽可能靠近主总线(短桩)。

    2) 2)您回答正确。 我计算了5nF、然后错误地将阻抗加倍以获得10nF 的值。

    3) 3)我会说 SRF 不重要、因为它具有高阻抗、这正是我们想要的。

    6) 6)主要电缆长度限制是交流损耗(插入损耗)。 通常较厚的电缆具有较小的损耗。