This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:RS422接收器输入端的 TVS 二极管(AM26LV32MDREP)

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990034/am26lv32e-tvs-diode-at-the-input-of-the-rs422-receiver-am26lv32mdrep

器件型号:AM26LV32E

RS422接收器的输入电压限制值为+/-14V。 是否适合在接收器输入端使用工作关断电压为7.22V (1N6105)的 TVS 二极管。

还是必须使用具有更多关断电压的 TVS 二极管。

此致、

Pankaj Gangwar、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的应用。 如果您不希望输入信号超过7.22V、1N6105将起作用。 否则、它将切断运行区域。