This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989411/sn65dsi83-schematic-review

器件型号:SN65DSI83

你(们)好

我们使用 SN65DSI83将 DSI 转换为 LVDS。 我们的处理器只有两个 DSI 对、IO 电压为3V3。

我想知道您能否为我们查看原理图? 请参阅随附的图像

提前非常感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您是否已检查此器件的吞吐量是否足以仅支持2个 DSI 数据通道? 请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/945185/faq-sn65dsi84-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85-resolution-guide 

    我还建议为外部 REFCLK 添加一个用于调试的位置(您只需将其保留在 BOM 中)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    感谢您的回复。 我看了您发送的常见问题解答链接

    最大50MHz (典型值33.3MHz)

    使用16bpp

    DSI CLK = LVDSCLK*bpp/(2x#DSILanes)

    DSI CLK = 50*16/4 = 200MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    抱歉、在我完成上一个帖子之前按了发送、

    我想知道上述计算是否正确? 我的 LVDS 屏幕最大时钟频率为50MHz、目前我们使用的是16bpp。

    对于调试外部 REFCLK、我是否可以使用与 EVK 中所示完全相同的 CDCEL913PW?  

    否则、电路的其余部分是否正常?

    提前感谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您的计算正确、但 SN65DSI83不支持16bpp。 它仅支持18bpp 和24bpp。 除此之外、原理图的其余部分看起来还可以、是的、您可以使用 CDCEL913PW 作为 REFCLK。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    非常感谢您验证原理图并确认 CDCEL913PW。 我将把这些信息传递给我的软件团队、其中涉及 SN65DSI83不支持16bpp。

    谢谢
    Navin