This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:PCB 布局布线问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988873/ts3dv642-pcb-layout-trace-question

器件型号:TS3DV642

大家好、

客户询问的是 TS3DV642的最大布线长度和阻抗。

在我看来 、多路复用器的最大布线长度应基于其系统设计、我们只能提供插入损耗、如 DS 所述、对吧?

对于阻抗、我不确定、请提供建议。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

     最大布线长度和阻抗均应基于其系统设计要求。  

    对于最大布线长度、它们需要将 TS3DV642的插入损耗纳入您所指出的总插入损耗计算中。

    对于阻抗、它们需要考虑 TS3DV642的 Ron、因为 Ron 会增加 PCB 布线阻抗。

    谢谢
    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    获取、感谢您的回复。

    此致、

    Mike