This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tcht12024

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988667/tcht12024

主题中讨论的其他器件:TDC7200

我需要 THCT12024的等效器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     THCT12024是一款数十年来非常专业的器件。  当您要求等效产品时、您是否正在寻找引脚对引脚替代器件?  或者、您是否正在寻找类似的编码器来进行新设计或重新设计?  请提供建议。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard  

    感谢您的回答

    我需要等效的重新设计。

    祝你度过美好的一天

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard

    你那有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Antonio、  

    简而言之、答案是"不、我们没有等效的器件"。  但我正在探讨一些替代解决方案;我或很可能是产品专家将在下周初提供更新。

    谢谢、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我们在这里没有确切的替代品、可以提供有关替代器件和技术的一些信息... 您是否有机会了解我们的霍尔感应器件产品系列? 我们最近发布了霍尔感应锁存 器 TMAG5110 、该锁存器具有可用于电机控制应用的集成2D 锁存器。 还有一个关于 减少旋转编码 应用中的错误的应用手册。  您能否查看此产品 并让 su 知道这是否适用于您的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arjun

    我有一个脉冲发生器、我需要一个计数器来连接 PLC 我不能使用 SPI 等串行传输、但我必须使用一个读数与旧 TCHT12024类似的字节。
    TCHT12024有3个内部缓冲器、每个缓冲器为8位、根据选择信号从外部提供值。
    如果这种情况仍在市场上、则将是最佳解决方案。 新器件不能与引脚对引脚兼容、但必须具有相同的功能。

    重置计数器
    对脉冲数进行计数
    根据  选择信号给出输出的计数器值。

    感谢您的合作
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您提供的信息... 我现在了解您的应用。 您是否有机会了解我们的 TDC7200? 它是一款高精度时钟计时器,可对脉冲进行计数并报告增量测量。