您好!
我目前正在编写一个 SPI 驱动程序来与 TCAN 4551-Q1通信。
SPI 速率为10MHz
方法1:
为了读取 TCAN、我尝试发送0x41000001后紧跟0x00000000。
但是、TCAN 没有响应。


方法2:
我尝试将 TCAN 设置为睡眠模式、通过发送 0x61080001、然后 发送0xC8000420来检查 SPI 是否正常工作。
但我在 Vccfltr 引脚上进行了检查、它仍然大约为5V、几分钟后下降到0v。
问题:
我知道 SPI 的最大速率高达18MHz。 最低比率如何?
2.有没有方法可以检查 SPI 在 TCAN 中是否正常工作?