This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9802电流源问题

Guru**** 2915650 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989851/tca9802-tca9802-current-source-issue

器件型号:TCA9802

请帮助确认有关 tca9802的以下问题

1.对于 tca980xb 侧电流源的以下功能、当 vccb 为低电平时、电流源禁用。

(1) Vccb 为低电平。 vccb 应该怎么做? 是否浮动或电阻接地? 如何了解"周上拉与反向电源保护"?

(2)当 B 侧电流源被禁用时、SCLB/SDAB 是否可以通过上拉电阻连接到外部电源以实现电平位移?

2.如何了解 iilc 最低1000 ua?  如果 tca980x 要传输低电流、B 侧器件必须具有至少1000ua 的电流、相应的 RILC 为150 Ω?  如果 RILC 小于150欧姆、B 侧需要使更多电流输出低电平?

非常感谢  

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) Vccb 为低电平。 vccb 应该怎么做? 是否浮动或电阻接地? 如何了解"周上拉与反向电源保护"?
    VccB 线最好以 GND 为基准。  
    "如何了解"周上拉与反向电源保护"?" 这意味着、即使 B 侧有一个外部上拉电阻器(理想情况下、您不应添加此电阻器)、外部上拉电阻器也不会从外部电源轨流入 VccB 的电流源。 (对器件进行反向偏置)。  

    "(2)当 B 侧电流源被禁用时、SCLB/SDAB 是否可以通过上拉电阻连接到外部电源以实现电平位移?"

    从技术上讲、如果未超出 SCLB/SDAB 上的绝对最大额定值、则可以执行此操作。 但是、当 B 侧被启用时、您需要一个方法来禁用上拉电阻。 另请注意、仅当 VccB 处于欠压模式时才会禁用 B 侧电流源。

    "2.如何理解 iilc 最低1000ua?  如果 tca980x 要传输低电流、B 侧器件必须具有至少1000ua 的电流、相应的 RILC 为150 Ω?  如果 RILC 小于150欧姆、B 侧需要使更多电流输出低电平?"

    在争用情况下(当 A 侧驱动为低电平、但 B 侧也需要驱动为低电平、例如 ACK 情况或时钟拉伸)、 B 侧的器件必须能够驱动所需的电流、以便980x 器件能够确定 B 侧驱动低电平。 这使得器件能够在一侧的外部驱动器被释放后立即将一个低侧驱动。 如果 B 侧的 I2C 器件的导通电阻/RDSON 小于150欧姆、则它将满足此条件。 符合 I2C 标准的器件(电流为3mA 时电压为0.4V)将能够解决此问题。

    谢谢、

    -Bobby