This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 系列连接

Guru**** 2828355 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989842/tca9548a-tca9548a-series-connection

器件型号:TCA9548A

尊敬的 TI 团队:

我想知道在连接两个 TCA9548A 时是否存在任何问题:

从器件到从器件的直接连接(SD0/SCL0...SD7/SC0)

位于 TCA9548A 另一侧的主器件。 一个在多路复用 I2C 后将作为从器件运行。

此应用用于电路板测试。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    只要具有唯一的 I2C 地址、就可以将两个 TCA9548A 串联(或并联)。 但是、除非启用了 I2C 主机所在的通道、否则次级侧的任何主机1都无法直接启用/禁用通道。 (主 I2C SDA/SCL 线路是要对9548A 进行编程的样子)。

    串联连接 I2C 开关时、有一些棘手的问题。 例如、当启用多个通道时、IOL 将求和、因为上拉电阻器在启用通道时就像并联一样工作。 通道的 Rdson 传递 FET 也会增加 I2C 总线的电流消耗。 当您以较低的逻辑电平运行时、这可能会使事情变得复杂。

    -Bobby