This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:TI 解决方案建议

Guru**** 2985870 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989678/tvs0500-ti-solution-suggestion

器件型号:TVS0500

尊敬的团队:

我们是否有任何解决方案可以 替代 CS2204?

非常感谢、

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    您能否发送此器件的数据表? 我很难访问它。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     CS2204的以下信息供您参考。

    CS2204-25 - RJ45以太网 L-L 浪涌保护

    功能

    • 工作电压为2.5V 时、泄漏电流非常低(1μA μ A)
    • 每个线路对具有3.5pF 超低寄生电容
    • 0V 至2.5V 范围内的良好电容均匀性
    • 更低的触发电压(<4V)、以响应更早的 EOS 事件
    • 更低的钳位电压、以良好地保护 IC
    • 微型封装:DFN3020-10L
    • 支持直通 PCB 布局
    • 包括 GND 引脚、以提供更好的 ESD 保护

    说明

    CS2204-25是一款低电容瞬态电压抑制器(TVS)阵列、旨在为高速数据接口提供静电放电(ESD)保护。 CS2204-25仅具有3.8pF 的典型电容、旨在保护寄生敏感型系统免受过压和过流瞬态事件的影响。 它   20μs IEC 61000-4-2 (ESD)(±30kV 空气、±30kV 接触放电)、IEC 61000-4-4 (电气快速瞬变- EFT)(40A、5/50ns)、IEC 61000-4-5 (浪涌)(40A、8/20 μ s)、极快充电器件模型(CDM) ESD 和电缆放电事件(CDE)等


    CS2204-25采用 DFN3.0´2.0-10L 封装。 每个 CS2204-25器件可以保护两个高速线路对。 “直通”设计可最大限度地减小布线电感并减少与 ESD 事件相关的电压过冲。 CS2204-25兼具低电容和高 ESD 稳健性等特性、是高速数据端口和高频线路(例如千兆以太网端口)应用的理想选择。 CS2204-25的低钳位电压可确保受保护 IC 上的应力最小。

    应用

    • xDSL
    • 无线系统
    • 以太网10/100/1000M
    • 网络

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您提供数据表。 此器件的最佳匹配项是 TVS0500。 但是、请注意、TVS0500的工作电压为5V、而不是2.5V

    此致、

    Matt Smith