This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:40%的 DPHY440单元在通道0上进行 LP 通信后丢失了一包 HS 数据

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989145/sn75dphy440ss-40-of-dphy440-units-lost-one-pack-of-hs-data-after-lp-communication-on-lane-0

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我的客户发现、在 LP 通信后、40%的器件丢失了一包 HS 数据、然后恢复到正常的 HS 传输。 我在 e2e 上没有发现类似的问题。 您能否提供建议、让我在哪里可以进行检查?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 DSI 应用还是 CSI 应用?

    DPHY440通道0是一个特殊通道。 它 支持 DSI LP 反向通道。 因此,DPHY440的 LP TX 将连接到未终止的 LP RX。 由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。 如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    他们能否仅为通道0启用 HS 路径并查看它们是否仍然丢失 HS 数据包?


    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用
    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。
    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。
    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用
    在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    仅为通道0启用 HS 路径不会丢失 HS 数据包。 实际上 、在经过 LP 通信大约4.3ms 后、它仅丢失一个数据包。 顺便说一下、客户还发现 LP 通信在硬件复位 DPHY440后终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全理解您的回答。 如果仅为 HS 启用通道0、则源只需发送 HD 数据包。

    DPHY440的 LP TX 将连接到未终止的 LP RX。 硬件复位 DPHY440后、您的 LP 通信被终止是什么意思?

    谢谢

    David