This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:在 GPIO 模式下、AUX 监测启用和禁用之间的差异

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989319/tdp142-difference-between-aux-snoop-enable-and-disable-in-gpio-mode

器件型号:TDP142

大家好、

在 GPIO 模式下、 辅助监测启用和禁用之间有何区别? 我在数据表中没有看到清晰的说明。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDP142 AUX Snoop 函数可在本机 AUX 流量在 DisplayPort 拉电流和 DisplayPort 灌电流之间传输时对其进行监控。 为了降低功耗、TDP142根据 AUX 处理的内容管理活动 DisplayPort 信道的数量。 TDP142会监听本机 AUX 对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器0x00101 (通道数集)和0x00600 (设置功率状态)的写入。 TDP142根据写入 lane 计数集的值禁用/启用通道。 当 SET_POWER_STATE 在 D3中时、TDP142禁用所有通道。 否则、活动通道将基于通道数集的值。

    因此、当 TDP142处于双通道或单通道模式时、AUX 监测启用和禁用之间的区别在于功耗。

    snoop 模式启用->在未使用的通道自动关闭时降低功耗

    snoop mode enable ->由于所有四个通道都是自动启用的、因此不会降低功耗  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请参阅 TDP142数据表中第8.3.1节 DisplayPort 的以下摘录。

    当 TDP142针对 GPIO 模式启用(I2C_EN ="0")时、SNOOPENZ 引脚可用于禁用 AUX 侦听。 当 SNOOPENZ 引脚为高电平时、AUX 侦听功能将被禁用、并且所有四条 DisplayPort 信道都将处于活动状态。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我在 GPIO 模式下禁用 snoop 函数、是否可以使 AUXn&p 保持未连接状态?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于未使用的 AUX 引脚、AUXN 引脚应通过100K 电阻上拉至3.3V、而 AUXP 引脚应通过 100K 电阻下拉至 GND。

    谢谢

    David