This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:最大速度

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989612/thvd8000-max-speed

器件型号:THVD8000

尊敬的*:

在产品页面上、显示最大速度为1Mbps、但 DS 中仅为0.5Mbps? 哪一个是正确的?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    0.5Mbps、具有更高的载波频率与数据速率比、1Mbps 和更低的比率。  两者都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    0.5Mbps、具有更高的载波频率与数据速率比(一位中有更多时钟)、1Mbps 和更低的比率。  两者都正确。