This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:引脚42 -保留4.7k Ω 至 GND?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988632/tmuxhs4412-pin-42---reserved-4-7kohm-to-gnd

器件型号:TMUXHS4412

您好!

TMUXHS4412数据表建议在该引脚上使用4.7k Ω 电阻接地;但是、EVM 用户指南显示了该引脚通过多种不同的选项连接到 VCC、其中没有一个选项是4.7k Ω。    

是否有人能够对4.7kOhm 电阻器(即+/-5%)进行规格限制并确认连接确实接地?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、明天回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚42是一个保留引脚、TMUXHS4412在 正常运行期间不使用该引脚。因此它可以接地至任何电阻值或悬空。