This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:兼容数字隔离器件的请参阅

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989684/sn65hvd82-digital-isolation-device-compatible-consult

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件:ISO7731

大家好、

我的客户曾使用 ISO7731+SN65HVD82来实现隔离式 RS-485功能。 目前、由于电源问题、他们正在考虑使用 ISO7731F。 ISO7731和 ISO7731F 之间的差异是 F 版本的默认输出低电平。

根据我的理解、默认输出(高电平/低电平)不应影响 RS-485的功能。 但我仍然想与您再次核对。 期待您的回复。 谢谢。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认输出仅在隔离器的输入侧断电或输入引脚悬空时才重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在 RS485正常运行期间、默认设置不会产生任何影响。  因此、可以在这里使用 F 版本进行隔离。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。