This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:Sitara 处理器和 DP83TD510

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989568/dp83td510e-sitara-processor-and-dp83td510

器件型号:DP83TD510E

您好!

我正在收集有关 Sitara 和10BASE-T1L (DP83TD510)的信息。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-10base-t1lsingle-pair-ethernet-phys-help-bring-more-data-farther-in-long-distance-applications


由于10BASE-T1L 是一种物理层标准、因此我知道、如果处理器的 MAC 支持 MII/RMII、则可以使用 DP83TD510来实现10BASE-T1L。
主机处理器是否有任何其他要求?

您是否有适用于 Sitara 或 MSP432E4和 DP83TD510的参考设计?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、  

    感谢您联系 DP83TD510器件。

    您应该能够将任何主机连接到  DP83TD510、并提供外部以太网 MAC 接口。

     注意、我们目前没有 上述器件的任何参考设计。

    此致、

    Sreenivasa