This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS191:BiCMOS 工艺?

Guru**** 2895740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS191, SN75C1167, THVD1510, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988370/sn75als191-bicmos-process

器件型号:SN75ALS191
主题中讨论的其他器件: SN75C1167THVD1510THVD1550

您好!
我有一个简单的问题。   

SN75ALS191 BiCMOS 工艺吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;ALS 系列是 TTL 系列、使用肖特基钳位 BJT。   有关详细信息、请参阅 SDAA010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    为了 降低功耗、您可以建议使用1通道版本的 AM26C32IPWR 或 CMOS 版本的 SN75ALS191吗?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单通道驱动器。 SN75C1167等双通道驱动器需要至少9mA 的电流。

    使用具有1mA 电流的 THVD1550 (50Mbps)或 THVD1510 (0.5Mbps)等收发器。