This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221和 TRS3221

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989041/max3221-max3221-and-trs3221

器件型号:MAX3221

大家好、

我知道、它们是相同的。 TRS 是 TI 品牌名称、MAX 是通用品牌名称。

但 TI 网站上的定价有所不同。 最大价格优于 TRS。

那么 、我是否建议客户使用 MAX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以建议其中任何一个。 如果您对特定器件的定价有疑问、可以直接联系营销团队。