This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:100Base-TX 模式无法正常工作

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985724/dp83620-100base-tx-mode-work-can-not-work

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件: DP83640

DP83620可以 在100BASE-TX 模式下工作、但无法在 100BASE-FX 模式下工作、  16h (PCSR)寄存器为014B。原理图 I 如下所示。我没有发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查光纤模式是否已启用? 您可以检查寄存器<0x16>[6]以了解这一点。 另外、请确保所用 SFP 支持100baseFX、且其波长正确、以便链路伙伴接收到它。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SFP 可与 DP83640配合使用。 我读取  寄存器<0x16>为0x14b、都是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了排除链接伙伴的问题、我们是否可以尝试链接两个640电路板? 是否还需要 FX 模式,是否正确选择:半双工/全双工?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83620可在 寄存器0x00中的 wirte 0x2100或0x2000之后工作。  尽管我读取  寄存器<0x00>是0x2100、但它必须写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以说您不再受此问题的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此问题 可帮助我  识别 寄存器<0x16>[是否正确。 但 我不知道  我读取  寄存器<0x00>是0x2100、但它必须写入、  然后 DP83620才能工作。