This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:VIN 和 VTH/L 定义

Guru**** 2504655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989102/ds92lx1622-vin-and-vth-l-definition

器件型号:DS92LX1622

您好、支持团队、

根据数据表 P14中的图12、我们可以将 VTH/VTL 定义为差分电压范围电平。


Vth 定义为+90mV@最大值、在第8页的 CML 接收器直流规格(RIN+、RIN-)中、VTL 定义为-90mV@最小值。


我想来自 GND 的每个电压电平都可以通过将中心电平定义为下面的 VCM 来定义。
Vth 电压电平@min = Vcm + 90mV
VTL 电压电平@max = Vcm - 90mV
因此、我了解 VIN 将180mV@min 定义为差分范围。
我的理解是正确的?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahasi-San、

    是的、您的理解是正确的。 如您所述、它位于 VCM 之上和之下。

    Aaron