This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:链路诊断功能

Guru**** 2957370 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989258/dp83826e-link-diagnose-functions

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83630

您好、Gerome、

我的客户目前正在为 其产品评估 DP83826E。  我们是否对 MISR1寄存器有更多的说明? 客户对链路质量中断功能感兴趣、如果该 PHY 提供该功能、因为他刚刚在 DP83630的数据表中找到了说明。 此 PHY 还提供哪些链路诊断功能?  

此致

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    客户可以查看快速链路中断功能、如果出现第9.3.16.2节中所述的任何事件、该功能将断开链路。 有关快速下行链路中断和链路质量中断、请参阅寄存器0xB 0x12。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。