This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:用于以太网合规性测试的 DP83848K

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988642/dp83848k-dp83848k-for-ethernet-compliance-testing

器件型号:DP83848K

您好、朋友、

   我的 PHY 器件是 DP83848KSQ,我为其运行 以太网合规性测试。

     为了生成空闲波形以进行合规性测试、我使用 USB-TO-MDIO 将0x2100写入寄存 器0x00、但波形的频率比标准高、因此无法进行测试。

   我 想知道原因、请向我提供有关此测试的建议或文档。

谢谢、

Teck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    哪个波形频率大于标准? 在这种情况下、您测量的波形是什么?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

       该标准的空闲模式波形如下所示:

    但是、当我 将0x2100写入 器件 DP83848KSQ 中的寄存  器0x00时、DP8A848KSQ 生成的空闲图形波形与标准不同。 我想知道如何 正确获取眼图。

    谢谢

    Teck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    应通过在两个 MDI 对之间放置一个差分探头来观察该波形。 请确保信号以100欧姆端接。 您能否粘贴您观察到的信号的屏幕截图?

    将0x2100写入寄存器0x0后、RX_CLK 信号频率是多少? 波形是否干净?

    在链接或写入寄存器0x0 = 0x2100之前、您是否能够观察 FPS?

    谢谢、

    Nikhil