This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:DS100BR210是否支持 SMPTE 292?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989354/ds100br210-does-ds100br210-support-the-smpte-292

器件型号:DS100BR210
主题中讨论的其他器件:LMH1218LMH1219

您好!

在我们的应用中、我们需要同时支持 SMPTE 292视频输入和输出。 因此、我们计划在此应用中同时使用 LMH1219和 LMH1218。 FPGA 和 LMH1218/LMH1219  位于单独的卡上。 因此、来自  FPGA 串行器/解串器的差分对 将通过背板卡路由、然后 通过多个连接器路由到 LMH1219 / LMH1218。

对于  SMPTE 292、我能否使用 DS100BR210重新驱动 FPGA 的串行器/解串器 Rx/Tx 发出的信号、然后将其馈送到 LMH1218/LMH1219?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    是 DS100BR210可支持较低的数据速率、例如以1.48Gbps 运行的 SMPTE292。 我不确定此应用中是否会使用病态数据模式。 这是一个视频测试模式。  该模式具有一个或零的长字符串。  当交流耦合这些器件时-为了防止或减少直流漂移-请确保使用尽可能高的交流耦合电容值。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的快速回复!

      有关 DS100BR210 MODE 引脚设置的另一个问题。 我们的应用应该使用哪一个?

    控制器件运行模式
    High= 10GbE 模式、连续通话(输出始终开启)
    浮点= 10G-KR 模式、慢速 OOB 模式18 LVCMOS

    kΩ μ A 至 GND = eSATA µs、快速 OOB、自动低功耗开启100 μ A 无活动状态。 SD
    保持活动状态。
    kΩ Ω 至 GND = SAS 模式、快速 OOB

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    请使用高- 10GbE 模式。  

    此致、Nasser