This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:配置设置

Guru**** 2747655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB8042A, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984579/tps65987d-configuration-setup

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB8042AUSB-C-PD-DUO-EVMLM3489TPS65987EVM

您好!

我有一个定制板、在其中使用 TPS65987D 的各种电源路径、但几乎没有成功。

我正在尝试将其用作 DRP 器件、其中我可以:

1、通过 USB-C 将 VBUS 连接到手机、通过 PPHV1为我的系统电源提供5V 输出电压。

或者、当 VBUS 通过 USB-C 连接到手机时、如果我提供 10-20V 电压、TPS65987D 将从手机通过 PPHV1供电切换、并将提供 VAR_DCDC (5V、9V、15V、20V @ 3A)、如 EVM 所示、并为手机充电、 通过 PPHV2路径连接到 VBUS。

如果我断开10-20V 输入、则切换回 PPHV1提供5V 输出

同时保持与 USB 集线器 TUSB8042A 上游侧的连接

我还使用 FT4232H 迷你模块来刷写器件、与用于刷写 PD 的 EVM 相同的 IC、我偶尔通过 SPI 闪存成功刷写存储器。

如果能提供任何建议或配置二进制文件、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我首先有几个澄清问题  

    1. 10V-20V 输入是另一个 Type-C 端口还是某种类型的桶形插孔?
    2. 您使用 DRP 一词、但您的两种电源场景都使用 TPS65987D 作为电源? 您是否仅将 TPS65987D 用作源?
    3. 对于 10-20V 输入电源、您是否可以向 TPS65987D 发送某种类型的状态信号来指示 已连接10-20V 电源?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、它是桶形插孔

    它将用作拉电流和灌电流。 PPHV1用于灌电流、PPHV2用于拉电流

    3.没有可以从10V 至20V 电源发送的状态信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了。 如果未连接桶形插孔、则希望 TPS65987D 通过 PPHV1充当灌电流、而连接桶形插孔时、则希望 TPS65987D 充当拉电流。 感谢您的澄清。

    您的解决方案将类似于 USB-C-PD-DUO-EVM。 在此设计中、按下按钮可更改 PD 控制器加载和广播的配置。 对于您的系统、所连接的桶形插孔将是您的"按钮按压"按钮、指示 TPS65987D 加载新配置并充当源。 这就是需要某种类型状态信号的原因。 您将什么用作直流/直流转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将来自 EVM 的同一电路用于直流/直流转换器。

    但实际上、该电路板绝不会脱离电池电量耗尽模式、从而允许通过 PPHV1进行灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息。 让我来看看这一点、下周早些时候我会再回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    您是否有更新对此有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、因此您可以将进入 LM3489的 EN_VAR 信号用作何时加载启用20V 拉电流功能的配置的触发事件。 您可以使用  USB-C-PD-DUO-EVM 作为参考和起点。 LM3489的启用将是您的触发事件、而不是让按钮成为您的触发事件。 可以使用 USB-C-PD-DUO-EVM 源项目作为起点、可以使用最新版本的应用定制工具加载该项目  

    https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以该模板为基础进行了尝试、但它不起作用、而是从 TPS65987EVM 中使用的模板、该模板适用于5、9、15和20V 之间的充电和协商。 但我无法从 VBUS 到 PPHV1灌入5V 电压。 似乎 PPHV1仅会关闭和打开、因为我只会获得2.7V 的输出电压。 我已附加我的项目文件。

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_working_5F00_rev2.pjt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    现在、我能够从 VBUS 灌入5V 电压、这是一个复位引脚问题、我们现在已经解决了。 我遇到的最后一个问题是无法对数据进行充电和通信。 我能够进行数据通信、不会充电、也不能进行数据通信。

    我已附加我的最新项目文件。

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_working_5F00_rev4.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、

    我将在星期一返回工作岗位时回顾这一点。