This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:是否有人将 TCAN4550与 NXP S32 UC 结合使用? 感谢您的帮助!

Guru**** 2900680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, TCAN4550, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989353/tcan4550evm-has-anybody-used-the-tcan4550-with-a-nxp-s32-uc-would-appreciate-any-help

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN4550MSP430FR6989

大家好、

我目前拥有 S32K148EVB 开发套件和 TCAN4550EVM。 我希望能够将 CAN 板用作开发套件上的附加总线(芯片 CAN 支持3)。 我按如下方式连接了两个板:  

S32K148EVB TCAN4550EVM
MOSI SDI
MISO SDO
SPI 芯片选择 NCS
SCLK SCLK
5V (10k 电阻器) 复位

首先、这似乎是正确的吗?

其次、该主板上是否有低级 SPI 驱动程序的任何示例代码? 这是我的项目的一小部分、也是我从未做过的事情、因此我们非常感谢您的帮助!  

此外、如果这是一个更适合 NXP 方面帮助的问题、那么我将这样做、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛!

    TCAN4550使用标准 SPI 接口、并将与遵循相同标准的任何主器件兼容。 使用此 MCU 不应出现问题。  

    关于连接、除了复位引脚外、一切看起来都是正确的。 该输入为高电平有效、这意味着高电平脉冲将复位器件。 对于正常运行、这个引脚应该被保持在 GND 电位上。 该引脚具有内部下拉电阻、因此如果保持悬空、器件将正常运行。  

    我们在此处的存储页面上提供了用于 TCAN4550的演示软件。 这是为 TI 的 MSP430FR6989微控制器编写的、但 TCAN4550特定文件是从 MCU 中抽象出来的、因此可用于其他 C 程序。 不过、SPI 驱动器会因其运行的器件而异、因此这必须是特定于 MCU 的。 我建议与制造商联系、查看他们是否有相应 SPI 驱动程序的示例代码。  

    如果您只是想评估 TCAN4550、我们提供 了一个 Booster Pack EVM  、可轻松连接到运行示例代码的 MSP430FR6989 LaunchPad、无需进行任何修改。

    如果您对 TCAN4550或任何参考工具有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Eric Schott