This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB 引导失败

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989276/tusb8044a-usb-boots-up-failed

器件型号:TUSB8044A

您好、专家、

我们尝试启动它、但看起来不好。

我发现 TI 有 USB 集线器 IC、专家是否对以下错误消息有任何建议?

是驱动程序问题还是硬件设计问题?

 

 

kwork/0:1]USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?

[137.471875] <0>.(0)[29:kworker/0:1] USB USB1-port1:尝试下电上电

[139.370616] <0>.(0)[29:kworker/0:1] USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?

[140.530562] <0>.(0)[29:kwork/0:1] USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?

[140.531800] <0>.(0)[29:kwork/0:1] USB USB1-port1:无法枚举 USB 设备

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能否加载 usbmon 或类似工具以获取更多调试信息?  我没有足够的信息来提供支持。   

    此致、

    JMMN