This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:关于 VCCI、VCCP 和 RESET 引脚

Guru**** 2811215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987760/tca6424a-about-vcci-vccp-and-reset-pin

器件型号:TCA6424A

尊敬的 TI 团队

我们的客户已询问有关 VCCI、VCCP 和复位管脚的以下问题、请告知我们。
1.是否可以直接将电源连接到 VCCI 和 VCCP 引脚而不将其分开?

2.如果在提升 VCCI 和 VCCP 管脚的电压之前将3.3V 电压施加到 RESET 管脚、那么操作是否有问题?
(如果您检查输入电压的额定值、最大值为6.5V、因此我认为不会损坏。)

3.如下图所示,如果在启动时执行以下步骤,是否有任何问题?
(我认为在启动 VCCI 和 VCCP 后、复位应该设置为高电平。)
3.3V 电压可应用于 VCCI
μ→释放复位(设置为高电平)
→3.3V 可应用于 VCCP
→仅将 VCCP 设置为0V

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    [引用 userid="383410" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987760/tca6424a-about-vcci-vccp-and-reset-pin ]1. 是否可以直接将电源连接到 VCCI 和 VCCP 引脚而不将其分开?[/引述]

    是的、您可以直接将电源连接到 VCCI 和 VCCP。 您将它们分开意味着什么?

    [引用 userid="383410" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987760/tca6424a-about-vcci-vccp-and-reset-pin ]2. 如果在提升 VCCI 和 VCCP 引脚的电压之前对 RESET 引脚施加3.3V 电压、运行是否有问题?
    (如果您检查输入电压的额定值、则最大值为6.5V、因此我认为不会损坏。)

    您完全正确。 只要您在绝对最大条件下运行、就不会对器件造成长期损坏。 但是、该器件可能无法正常工作。 对于这个器件、复位将不执行任何操作、除非 VCCP 上电。 因此、您可以首先施加电源以进行复位、然后再应用电源。 但是、即使您以另一种方式执行它、它仍然可以正常工作。 RESET 只需将所有寄存器值重置为默认值并重置 I2C 状态机即可。 因此、只要您等待复位变为高电平以开始发送数据、操作就不会出现问题。

    [引用 userid="383410" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987760/tca6424a-about-vcci-vccp-and-reset-pin ]3. 如下图所示、如果在启动时执行以下过程、是否存在任何问题?
    (我认为在启动 VCCI 和 VCCP 后、复位应该设置为高电平。)
    3.3V 电压可应用于 VCCI
    μ→释放复位(设置为高电平)
    →3.3V 可应用于 VCCP
    →仅将 VCCP 设置为0V[/引用]

    此过程没有任何问题。 将 VCCP 设置为0的目标是什么?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris  

    感谢你的答复。

    当我们询问客户如何设置复位、VCCI 和 VCCP 时、他们说会按如下方式启动。
    顺序如下。
    1.将 RESET 设置为高电平
    2.同时启动 VCCI 和 VCCP
    3.通信完成后,关闭 VCCI 和 VCCP (复位保持为高电平)

    上述情况会否有问题?
    (可能不是问题。)

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    如何在将 RESET 引脚应用到电源引脚之前为其供电? 我们建议它们只使用一个从 VCCI 上拉电阻器来进行复位。 这将同时打开 VCCI 并复位。 然后、当您为 VCCP 供电时、它不会自动复位您的器件。

    无论哪种情况、如果他们能够首先进行电源复位、只要他们等待所有3个引脚都处于高电平以开始发送数据、我就不会看到问题。

    但是、正如我之前所说 的、我绝对建议他们只使用一个上拉电阻器并将复位连接到 VCCI。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris  

    感谢你的答复。

    我将询问我们的客户如何向复位引脚施加电压。

    我想再问一个问题。
    您回答如下。
    "我之前说过、我绝对建议他们只使用上拉电阻器并将复位连接到 VCCI。"

    可以在为 VCCI、VCCP 供电之前将 RESET 设置为高电平、但为什么建议将 RESET 引脚上拉至 VCCI 引脚、同时将 RESET 引脚和 VCCI 引脚上拉?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    将 RESET 连接到 VCCI 引脚有多种优势。 我想说最重要的原因是复位时的 VIL 等于0.3*VCCI。 通过将 RESET 拉至 VCCI、您可以确保器件不会随机复位。

    每次 VCCI 上出现电源周期时、器件都会自动复位。 这可能被视为一种功能或缺点。 然而、如果复位被连接至 VCCP、则不能这样做、这是因为复位需要 VCCP 激活才能识别复位。

    现在、这并不意味着必须将 RESET 上拉至 VCCI。 您可以将复位连接到单独的电源、但这会 增加更多可能出错的变量。 您还必须确保此电源保持在0.3*VCCI 以上。 但是、通过将 RESET 连接到外部电源、您可以确保如果 VCCI 上有一个上电周期、并且 VCCP 仍然有效、则器件不会复位。

    希望这清除了一些问题、如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris