This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF366:查看方框图的兼容性

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989119/ds90cf366-review-compatibility-of-block-diagram

器件型号:DS90CF366

尊敬的先生:

我的客户考虑使用 DS90CF366开发以下结构。

请检查随附结构和 LCD 与 DS90CF366的兼容性。

分辨率:480W * 854H

位:24位

LVDS 数据线路:4通道

时钟:约 25MHz

e2e.ti.com/.../DerLight--DL029BL01_2D00_40IS_2D00_04A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不知道 MAX96752的确切输出格式、但总的来说、如果 能够 满足 DS90CF366数据表图8的数据映射、应用是可以的。  

    此致、

    蔡夏利