This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:"R&quot 的阻抗;"D"引脚的引脚和电容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987916/sn65hvd78-impedance-of-r-pin-and-capacitance-of-d-pin

器件型号:SN65HVD78
主题中讨论的其他器件: THVD2450

你(们)好  

SN65HVD78和类似器件(THVD2450)在接收引脚上具有以下结构(数据表第16页)

我想知道输出级的阻抗吗? 或如何根据上升时间和下降时间计算它。  

我还想知道输入引脚"D"的电容、或者如何根据数据表参数进行计算。

我需要此信息的原因是、我想在该"R"引脚上放置一个串联电阻器、以便将其与下图中的 PCB 轨道阻抗模拟器相匹配:

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    我们小组中的 RS485专家已收到此帖子的通知、并将作出相应的回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器输出是轨到轨缓冲器、如您所展示的图所示。 因此、阻抗随输出电压而变化。 仅当信号传播时间比上升时间长2到6倍时、才会将迹线视为传输线。 要计算阻抗、您可以使用(Vcc-VOH)/I 或(VOL-GND)/I

    出于同样的原因、D 引脚电容 可能也不 是信号完整性的关键。 BTW、   您想知道 D 引脚电容、SN65HVD78或 THVD2450是哪款器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这已解决了问题。 因此、在3.3V 时、阻抗为(3.3-0.2)/8mA = 37.5 Ω

    至于您的问题:我想知道 THVD2450上 D 引脚的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 引脚的接地电容约为220pF。