This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:HDMI v1.4 DEMUX 开关

Guru**** 2537250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621, HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988343/ts3dv621-hdmi-v1-4-demux-switch

器件型号:TS3DV621
主题中讨论的其他器件: HD3SS215TS3DV642

您好!

客户希望将 HDMI 信号1:2分频。
他们正在考虑使用用于 HDMI 1.4b 的 TS3DV621。 是否有任何其他 IC 支持它?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR

    除了 TS3DV621、您还可以查看 TS3DV642或 HD3SS215、这两个器件都支持高达 HDMI2.0的速度。  

    他们是否需要满足特定要求?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。


    似乎未准备好 TS3DV621的 EVM、
    您是否有任何推荐的原理图或指南?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR

    遗憾的是、我们没有 TS3DV621的参考原理图。 但您可以使用 TS3DV642 EVM 原理图作为参考、我可以查看您的设计。

    TS3DV642 EVM 原理图位于: www.ti.com/.../scdu005.pdf

    谢谢
    David