This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988 PDIO 模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984066/tps65988-tps65988-pdio-mode

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65987D

在该主题中、有人提到 TPS65987器件中将包含 PDIO。 但是、我找不到有关如何实现该目标的任何参考或应用手册。 此功能是否已中断?

在 TPS6598x 定制 GUI 中、我可以看到 I/O 配置中可用的 PDIO 事件。

TPS65988中是否提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考以下文档来帮助您实现 PDIO 功能。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva855 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    slva855 文档是指"德州仪器 VID
    配置寄存器0x54中的 CONFIG"。 它在 tps65988和 tps65987的定制中不可用。 是否有其他一些设置可以启用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与我的团队进行仔细检查。 我很快就会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam。 我在该链接上得到404。 此外、指向 https://www.ti.com/lit/an/slva855/slva855.pdf 的 GPIO 事件应用手册中的链接 提供了404。

    您可以共享文档吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerben、您好!  

    我与团队进行了检查、很遗憾、TPS65987D 和 TPS65988中的 PDIO 功能被删除。 对困惑表示歉意  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常不幸的。 我们的设计依赖于此功能、因为它在项目决策时"可用"。

    在 DFP tps65988控制器中是否还有其他可能发出命令(4CC 或任何类型的命令)、这将导致也使用 tps65988的 UFP 器件中的 GPIO 发生变化? 注意 DFP 具有具有 I2C 功能的主机控制器、UFP 没有主机控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们可能能够找出一些问题。 您希望 DFP 发送到 UFP 以触发 GPIO 的事件类型是什么? 或者、UFP 上连接到您想要控制的 GPIO 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两个器件彼此交互。 它们都具有 TPS65988。

    主机器件配置为 DFP。 此器件具有微处理器主机控制器、可用于向 TPS65988发送 I2C 命令。

    2.从器件配置为 UFP。 该器件没有任何微控制器。 TPS65988配置为宣布用户交替模式。 主机识别此交替模式并采取相应的操作。 从器件还需要两个额外的 GPIO (GPIO0和 GPIO1)、这两个 GPIO 可由主机单独控制(实际上 GPO 就足够了)。 。

    最初、我们将 PDIO 视为解决此问题的明显解决方案。 但不再支持它。

    问题1. 由于 TPS65988的 I/O 配置中提供了 PDIO 事件、是否可以强制从器件对主机发送的符合 PDIO 的消息做出反应(通过其 I2C 接口调用)? 尽管未提供 PDIO 交替模式、但 Salve 器件是否会对 PDIO 消息做出反应?

    [引用 userid="312503" URL"~/support/interface/f/interface-forum/984066/tps65988-tps65988-pdio-mode/3651795 #3651795"]您希望 DFP 发送到 UFP 以触发 GPIO 的事件类型是什么?

    将完成作业的任何类型的事件。 最初我们假设它是 TI PDIO 消息。

    [引用 userid="312503" URL"~/support/interface/f/interface-forum/984066/tps65988-tps65988-pdio-mode/3651795 #3651795"]或要控制的 UFP 上连接的 GPIO 是什么?

    我们希望控制 UFP 从器件中的 GPIO0和 GPIO1输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、没有太多的选项可满足此功能。 我唯一的想法是对以下事件进行创造性处理、并在您想要触发 GPIO 时输入这些事件  

    就 PDIO 功能而言、GUI 实际上是错误的、因为这些事件在主机接口技术参考手册中未显示为选项。  TPS65987D 技术参考手册