This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何通过 I2C 设置配置?

Guru**** 2831015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988456/tps25750-how-to-set-configuration-via-i2c

器件型号:TPS25750

大家好、

我们希望在 TPS25750中设置以下配置。 但我不知道如何按照寄存器配置以下设置、并且在 GUI 页面中找不到寄存器状态。

您可以告诉我如何设置吗? 我们需要您查看我们的原理图。 由于机密材料、您能否提供我可以直接将其发送给您的电子邮件地址?

谢谢。

sink only 20V 100W

此致、

罗伊