This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:多从器件和引脚 EN

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989163/tca9802-multi-slaves-and-pin-en

器件型号:TCA9802

尊敬的 TI:  

有些事情对我来说并不清楚。

我能否如图所示连接多个从器件?
我能否如图所示将 EN 直接连接到 VCCA?
如果保持 EN 悬空、器件是否启用?

非常感谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 侧和 B 侧都可以连接到多个器件。 重要的是总电容(请参阅图21)、它取决于器件数量和布线长度。

    EN 引脚是高阻抗 CMOS 输入;将其直接连接 到 VCCA 是可以的。

    如果 EN 引脚断开、它不会悬空、因为它具有内部上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    衷心感谢您的澄清。