This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:如何与 TPS55288通信

Guru**** 2815655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989204/tps65987evm-how-to-comunicate-with-tps55288

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!

我想在 TPS55288-045EVM 和 TPS65987EVM 之间进行通信、并从 TPS55288-04获取输出。
我已经根据文档创建了一个软件来传达这两者、但我无法获得输出。
TPS65987的 I2C1的 SCL 变为高电平、但 SDA 保持低电平。
我将随附软件、您能否检查设置是否正确?

此致

e2e.ti.com/.../I2C.zip