This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D:关于 Alt DP DFP 和 UFP 的参考项目文件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB1146, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988555/tps65987d-tps65987d-about-the-reference-project-file-for-alt-dp-dfp-and-ufp

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1146、 TUSB1064、

大家好、

我正在考虑使用一个器件将 Alt DP 从两个 TPS65987D 控制到用于 UFP 的 TUSB1064和用于 DFP 的 TUSB1146。(通过 GPIO 进行控制)
是否有可用作每个 TPS65987D 参考的 GUI 工具项目文件?
如果是、请提供该信息吗?

此致、

Wataru Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有用于此的参考项目。 但是、如果您创建一个新项目、它将提示几个问题、并且在您相应地回答这些问题后、该项目文件大部分应配置为 DP。 然后、您只需调整几个寄存器即可匹配这两个寄存器之间的配置更改。 您还可以参考 TPS65987D 技术参考手册 以及 DP 交替模式应用手册 、以了解详细信息。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patel-San、

    感谢您的及时响应。
    我已经阅读了您指出的文档并确认了它。
    我认为有一个项目文件示例是有用的、该示例被确认可以正常工作、以验证 GUI 工具中设置的完整性。
    (例如、在 TUSB1146 EVM 或 TUSB1064 EVM 上运行的项目文件)

    最好的爬梯
    Wataru Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wataru-San、

    是的、我理解这些文档应该列出需要的配置类型。 如果您愿意、您可以配置项目、然后我可以帮助查看 您的 PD 配置、让多路复用器团队的另一个成员查看 TUSB1146/1064部分。 由于作为独立器件的 TPS65987D EVM 不直接支持 DP、因此我们没有配置现成的项目文件。

    谢谢、

    哈里