This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM EEPROM 闪存问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987368/tps25750evm-tps25750evm-eeprom-flashing-issue

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好!

我最近购买了用于 TPS25750 PD 控制器的 TPS25750EMV 评估板。

我可以将其连接到 GUI (检测到 COM 端口并将其打开)、但当我完成填充表单并按"从当前配置闪存到器件"按钮时、EEPROM 的进度条会一直保持为0%("擦除 EEPROM")。

我错过了什么吗?

跳线全部就位(开箱即用)。 EVM 根据需要由20V 电源供电。

感谢你的帮助。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我需要与我的团队进行检查、以查看是否需要其他设置来刷写。 请与我分享您的配置 GUI 的屏幕截图吗? 只需确认一下、您是否通过桶形插孔为 EVM 供电、并将微型 USB 电缆连接到桌面、对吧?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我终于设法使它发挥作用了。 为供日后参考,我相信这是与 COM 港口问题有关的。 重新启动计算机后、COM 端口分配工作正常、可以访问 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还遇到了另一个问题。 在 EEPROM 闪存几次之后(测试不同的配置)、我现在观察到配置不再工作。 下面是使用的基本设置:

    配置为仅供源(15W、5V、3A)、电源、器件模式、USB2.0。

    以前、在该配置中通过 USB-C 插入平板电脑时、消耗的电流大约为0.63A、LED D5 (pwr_sc)将亮起。
    现在、D5始终处于关闭状态、并且不提供电流。 连接 USB-C 时、只有 D8出现

    在物理上、系统保持未修改状态。

    该电路板通过 TP4和 TP8供电(目前我没有桶形插孔)。 SYSPWR LED 亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    由于原始问题已解决、您能否为此问题打开一个新主题? 这将帮助可能遇到相同问题的其他人在搜索中找到该问题。

    谢谢、

    哈里