This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:有关数据表中参数的问题

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988767/am26c31-question-about-the-parameter-in-datasheet

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32

大家好、

我对数据表(AM26C31)中的参数定义有一些疑问。

1. 本表中 VID 的含义是什么? 我认为输入不能是差分输入。 如何了解该值(-14~14V)?  

2. VOH 和 VOL 的定义是什么? 这意味着:VOH/Vol =输出 Y -输出 Z?

如果是、VOH/Vol 和 VOD 之间有何不同?

 VOH/Vol?的典型值是否有计算公式

20mA 的含义是什么? 为什么电流减去。

3.下图中1.5v 和1.3V 的关系是什么?

当输入为低电平时、为什么输出 Y 为1.3V?

高电平中的输出 Y 有多高?  

感谢您的提前帮助!

BR、

田奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    1)此器件是一个驱动程序、因此 VID 不适用于此处(可能从 AM26C32数据表复制)\

    2) 2) VOD = VOH-Vol. 减号表示源电流(流出引脚)。 VOH 和 VOL 值取决于驱动器的内部阻抗。

    3) 1.5V 是共模电压(输入信号为0V 至3V)。 1.3V 来自标准逻辑器件(例如 TI 的 SN74系列施密特触发器)的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao!